This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5336:I2C/SPI/UART 支持 MSP430F42x0系列

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131012/msp430f5336-i2c-spi-uart-support-msp430f42x0-series

器件型号:MSP430F5336
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

您好!

 MSP430F42x0系列是否支持 I2C、SPI 和 UART?

P.S. 我正在寻找支持12位 DAC、I2C、SPI 和 UART 的 MCU;由于 PCB 上的空间限制、引脚数最少。

此致、

Nikhil Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil Jadhav

    MSP430F42x0是具有1个16位 Σ-Δ ADC、12位 DAC 和56段 LCD 的8MHz 感应 MCU。
    此器件不支持 I2C、SPI 和 UART。


    我推荐 MSP430FR2355、
    24MHz CPU
    105-C
    32KB FRAM
    2个 eUSCI_A 模块支持 UART、IrDA 和 SPI
    2个 eUSCI_B 模块支持 SPI 和 I2C
    运算放大器/PGA、
    4个12位 DAC
    12位 ADC
    4x4mm RSM32小尺寸封装
    进行优化

    谢谢