请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5336 主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355
您好!
MSP430F42x0系列是否支持 I2C、SPI 和 UART?
P.S. 我正在寻找支持12位 DAC、I2C、SPI 和 UART 的 MCU;由于 PCB 上的空间限制、引脚数最少。
此致、
Nikhil Jadhav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
MSP430F42x0系列是否支持 I2C、SPI 和 UART?
P.S. 我正在寻找支持12位 DAC、I2C、SPI 和 UART 的 MCU;由于 PCB 上的空间限制、引脚数最少。
此致、
Nikhil Jadhav
您好、Nikhil Jadhav
MSP430F42x0是具有1个16位 Σ-Δ ADC、12位 DAC 和56段 LCD 的8MHz 感应 MCU。
此器件不支持 I2C、SPI 和 UART。
我推荐 MSP430FR2355、
24MHz CPU
105-C
32KB FRAM
2个 eUSCI_A 模块支持 UART、IrDA 和 SPI
2个 eUSCI_B 模块支持 SPI 和 I2C
运算放大器/PGA、
4个12位 DAC
12位 ADC
4x4mm RSM32小尺寸封装
进行优化
谢谢