This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:DAC 的最小电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130948/msp430fr2355-minimum-voltage-for-dac

器件型号:MSP430FR2355

您好!  

在"5-26 SAC、DAC"表的 MSP430数据表中、DAC 的最小电源电压定义为2.4V。
我刚才测试了这个、发现 DAC 在低至1.8V 的电压下工作得非常完美。 2.4V 规格是否正确? SAC、比较器和 ADC 的最小电压均为2.0V。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr2355.pdf?ts=1661809086864&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR2355

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我仔细检查了 DS、DAC 最小电源电压为2.4V、以使表5-26中的所有参数化。 SAC、DAC。 谢谢!

    谢谢!