This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:如何使用 driverlib 选择 BSL 引脚。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130367/msp430f5438a-ep-how-to-select-bsl-pin-using-driverlib

器件型号:MSP430F5438A-EP

你好。 TI 团队。

我有疑问。 如何选择 BSL 引脚?  

这些图片来自 MSP430F5438A-EP 数据表。  

这是 BSL 引脚要求和功能。

THS 为端子功能和端口 P1引脚功能。  

第二张图片显示了 BSL 发送输入(P1.1)和输出(P1.2)。

因此、我尝试选择每个引脚的 BSL 功能、但第三张图片没有该功能。

我想知道如何使用 driverlib 或寄存器级别选择 BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定时器引脚 P1.1和 P1.2上存在原始的 TI 工厂 BSL、以及如何设置端口引脚(以及其他所有内容)、您可以在 TI BSL UART 版本(适用于您的目标器件)中找到开源代码、并可在 slau319 zip 文件中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zrno soli、 感谢您的帮助!