This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:&quot 的故障率;滞留故障"

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1130735/msp430fr5992-the-failure-rate-of-stuck-at-fault

器件型号:MSP430FR5992

各位专家、您好!

您能告诉我 AD 转换的"卡在故障"故障率(AD 转换停止工作、值不变)吗?

(背景)
我的客户正在考虑为采用此微控制器的产品获取 EN 标准。 在要求中提供了有关去生成故障的说明、我们首先要检查是否有任何有关故障率的信息。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我们的器件规格中、没有有关 ADC 的故障率说明。

    我之前没有遇到 ADC 转换"停止"情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李 晓东、您好!

    感谢您的支持。 我明白了。

    此致、
    还不错