This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:是否可以将 UP0至 UPS1间隙设置为小于1ms?

Guru**** 2542190 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1127715/evm430-fr6043-is-it-possible-to-set-the-up0-to-ups1-gap-to-less-than-1-ms

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

大家好、

我将使用 EVM430-FR6043评估用于我的肺量测量设计的 MSP430FR6043 MCU。

我将 VFR 数据发送到我自己的 PC 应用 、并尝试从超声设置绘制体积与时间以及体积流速与体积的关系图。

由于我有一个基于涡轮机的 Spirometer、所以我比较了这两种设置的结果。 在使用超声波设置的情况 下、我认为采样率(UP0至 UPS1间隙)非常低(最大限制为20ms)。

对于肺量计设计,我们需要更多样本来评估呼吸模式。 下面是两种设置的图形图像。 第一个图是超声波设置图、第二个图是基于涡轮机的图。  

 是否可以  在微秒内测量 UP0到 UPS1的间隔? 在此 设置中、我将 UPS0到 UPS1的间隙保持为100、但将其保持在20的最小 值不会产生太大的差异。

ultrasonic setup

turbine setup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    UPS0和 UPS1间隔的时间(ms)应基于毫秒。

    从 UPS0到 UPS1、我们需要发送脉冲、捕获 ADC 波形、运行算法、这些需要更多时间、因此我认为我们无法 在 x 微秒内完成这些任务。

    它测试了这段时间、  需要8ms 的最短时间。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    因此、如果时序是一个约束条件、您认为内插可用于详细的 VFR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

     您能否分享 Spirometer 的测量频率要求? 如果您需要高测量频率、我认为我们必须使用内插。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

      对于肺量测量、测量频率应至少为100Hz。  您说过、完成所有任务至少需要8ms。  

    为了 实现100Hz 采样率、可以在 USS_SW_Template 代码内进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您需要下载 USS 演示代码:

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-uH0yCTUaqe/02.40.00.00/UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00_windows_installer.exe

    然后更改以下参数:

    谢谢!

    此致

    Johnson