This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:在选择相对于更高 CPU 时钟速度的替代器件时需要支持

Guru**** 2941590 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP432E401Y, MSP-FET, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131991/msp430f5659-need-support-on-selecting-alternate-part-with-respect-to-higher-cpu-clock-speed

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YMSP-FETMSP430F5529

尊敬的先生:

请建议我为 MSP430F5659封装选择替代器件型号、该封装还应支持重复使用现有的源代码。

我们的主要要求:

CPU 频率必须至少 为32MHz

2.内部 ROM 必须大于512 KB。

3. LQFP 封装

4.可选:UART - 4.

此致、

Mutiah K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430系列无法满足您的要求。  

    您可以查看此 MSP432E401Y。 但是、您可能需要花费一些时间将软件迁移到此 MCU。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、MSP432系列的大部分产品已停产、因此我建议避免使用此处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要更多的闪存(检查具有外部闪存的 MSP430的最佳接口选择) 、如 W25Q64JVSSIM 8 MByte、价格为1$。 如果您需要更高的频率、您可以在 MSP-FET 内使用类似(20Mhz)的超频器件(如果我记得对了、则为22MHz)作为 TI 对其进行超频。

    BTW、有5xx 系列成员在25MHz MCLK 上工作(使用相同 XT2启用 USB)、例如 MSP430F5529。