This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:如何在 MSP430G2的 lauch pad 中使用

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131632/msp430f2013-how-to-use-in-lauch-pad-in-msp430g2

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件: Energia

尊敬的先生:

我有 MSP430F2013 MC、它具有14引脚 DIP 封装。  

我还有 MSP430G2 Launch Pad。  

我正在尝试在 Energia IDE 中进行编码、但无法找到已修复 的 MC 器件型号 管理器中。

请帮帮我。  

此致、

Anbarasu R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试使用 MSP430G2 launchpad dip 插槽中的 MSP430F2013? 如果是、则不支持此功能。

    要对 MSP430F2013进行编程、您需要一个目标插座板和 MSPFET。  

    您的目标是什么? 也许我可以帮助您找到另一种解决方案。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、当我查看 slau318中的表3 (支持的器件)时、我会找到 F2013。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="344079" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1131632/MSP430F2013-How-Use-in-lauch-pad-in-msp430g2"我不能在 Energia 部分找到 Energia 代码 经理。[/报价]

    如果 MSP430器件不存在于 Energia 中、则可以手动添加该器件、以适应支持的类似器件的设置、但我不确定这可能有多复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你好。  

    是的、您的回答正确。  

    在表3中,更新了。

    但在 Energia 中、它未显示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    您回答正确、我误解了:G2 Launchpad 支持 F2013。  

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu R、

    TI 不维护 Energia GUI、但此论坛上的其他人可能有您尝试执行的操作的经验。 您可能更幸运地在 https://forum.43oh.com/上发帖

    此致、

    Evan