This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:文件加载程序:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131711/msp430i2040-file-loader-verification-failed-values-at-address-0xc000-do-not-match-please-verify-target-memory-and-memory-map

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529UNIFLASH

我想使用 MSP430F5529对 MSP430I4020芯片进行编程。 我的设备连接如下所示;


3.3V - 3.3V
GND - GND
SBWTST - SBWTST
SBWRST - SBWRST

我尝试通过 Uniflash 和 CCS 进行编码、但遇到以下错误。 我是否无法通过另一个套件对 MSP430I4020芯片进行编程?

MSP430:文件加载器:验证失败:地址0xC000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
MSP430:GEL:文件:C:\Users\SAKACI\workspace_v9_2\TestMSP2040I\Debug\TestMSP2040I.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请设置"否"验证、看看这是否可以提供一些帮助: