This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:如何使用 UART 2Ch

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058538/msp430fg6626-how-to-use-uart-2ch

器件型号:MSP430FG6626

您好!  

我对 MSP430FG6626有两个问题。

UART 和 LCD

MSP430FG6626支持2通道 UART、但这些通道与 LCD 端口共享。

(黄色表示 UART 端口、绿色表示 LCD 端口)

P8.3/UCA1RXD/UCA1SOMI/S12

P8.2/UCA1TXD/UCA1SIMO/S13

P2.4/P2OMAP4/R03

P2.5/P2MAP5

我客户的产品需要 同时使用 UART 和 LCD。

可以同时使用 UART 2ch 和 LCD 的引脚映射方法是什么?

2. DAC

我客户的产品也需要使用 ADC 和 DAC。

ADC 和 DAC 共用一个引脚。

我可以使用与 PM 共享的引脚来使用 DAC 吗?

我建议将 P5.1/A4/DAC0、P5.6/A5/DAC1引脚用于 ADC、P2.1/P2MAP1/DAC1、 P2.0/P2MAP0/DAC0用于 DAC。

有问题吗?

Pm.y 和 Pm.z 在 DAC 中意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    对於你的两个问题,我的答覆如下。

    不能同时将特定引脚配置为 LCD 输出和 URAT

    建议您选择一个空闲引脚来配置 为 LCD 输出。 P8.3和 P8.2应保留用于 URAT。

    2、 只要 U 没有将这两个引脚映射到其他用途、您的建议就没有问题。

    每个 DAC 可输出到两个引脚、并且您可以根据需要选择 pm.y 或 pn.z。 例如、DAC0可输出到 P5.1和 P2.0、并且您可以 通过配置  电阻器 DAC12OPS 和 DAC12AMP 来选择其中一个。