This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:LCD 功耗的最佳实践

Guru**** 2391315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058502/msp430fr6043-best-practice-with-lcd-power-consumption

器件型号:MSP430FR6043

你(们)好

我们将 LCD 与 MSP430结合使用。

另一天、出现了一个问题、即为了降低功耗、最佳做法是什么:

我们可以使用逻辑来存储显示屏的当前状态、并且只有在我们发现需要更改时才会部分更新、或者我们可以始终向所有寄存器写入。

你们要问的问题是:

  与具有基于代码的 LCD 状态校验器相比、将 LCD 的相同状态写入寄存器的成本是否更高?

我知道这不是一个微不足道的问题、但也许有一个大致的答案?

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    无论您显示旧数据还是新数据、LCD 始终工作。 当 LCD 刷新数据时、它几乎不会影响 LCD 显示屏的功耗。 如果您想要降低功耗、 则需要找到一种方法来尽可能使芯片保持低功耗模式。