This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对此 MCU 有何建议?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, MSP430FR2422, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058230/any-recommendation-for-this-mcu

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50MSP430FR2422MSP430FR2433

您好:

   现在、我们需要一个 MCU 来替换旧的 MCU (如随附的数据表所示、为 STM8L051F3);

   我们需要该 MCU 通过 SMBus 与 BQ40Z50连接、因此我们需要:

   1):8位可以;

   2):20引脚<= 引脚编号<= 24引脚

   3):支持 SMBus、可与 bq40z50通信;

   4):闪存>8k 字节

   5):EEPROM > 256字节;

   6):具有 RTC、计时器;

   7):未来5年不会过期、采购稳定、易于购买;欺骗;

e2e.ti.com/.../en.DM00060484.pdf

谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    也许您可以尝试 MSP430FR2422: https://www.ti.com/product/MSP430FR2422

    具有8KB FRAM、2KB SRAM、10位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的16MHz MCU

     该器件可支持基于 I2C 的 SMBus。

    我们没有 EEPROM、但我们的存储器是 FRAM、它可以完全取代 EEPROM、并且比 EEPROM 更好。

    如果您需要更大的存储器 MCU、请试用 MSP430FR2433。

    谢谢!

    此致

    Johnson