This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:Code Composer 仿真

Guru**** 2929900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058419/msp430f5659-code-composer-simulation

器件型号:MSP430F5659

是否可以在 CCS 上单步执行代码而不下载到实际硬件。  

几年前、我使用了一个名为 Quadrovox 的编译器、该编译器具有一个仿真器、我可以在该仿真器中执行该操作、而不是将程序加载到硬件中。 我不想仿真硬件外设、因为我知道这对于所有 TI 器件都是一项艰巨的任务。 但是、当程序逐步执行时、能够检查计算结果和数据值将是一件很棒的事情。我目前正在使用 CCS 版本10.1.100004

谢谢、

Jerry。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在很长时间之前可用于某些 MCU、但已被删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAR 可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我不想移植到 IAR 编译器、而且它不是免费的。

    我看到 CCS 5或6中可能有一个仿真器。