This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2033:某些器件的电流消耗高于预期

Guru**** 2346770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058412/msp430fr2033-current-consumption-of-some-devices-is-higher-than-expected

器件型号:MSP430FR2033

各位专家、您好!

我的客户有一款使用 MSP430FR2033的产品、但 LPM3的电流消耗与某些电路板的预期值不同。 请让我首先查看数据表。

Q1:发货前、您是否在数据表中测试了所有 IC 的"5.4~5.9"?

问题2:如果在发货时不是、您能否告诉我们在什么条件下进行测试?
例如、从大规模生产的产品中随机挑选几个单元、并在每个功耗模式中检查平均值。

以下是问题的详细信息。

  • 生成的单元数:150/1400。 //情况仍在增加
  • 电流消耗(VCC=3.3、大约25°C):正常乘积=大约2uA、异常乘积= 10~40uA
  • 板载硬件没有差异。
  • 正常产品和异常产品之间进行了交叉检查、并确认问题取决于 MSP430。
  • LMP3中除了 ACLK 外没有其他用途。
  • 勘误表未违反 PORT28和 USCI41。 //Workaround.(尚未执行变通办法。
  • 已确认没有写入错误。 //检查程序区域是否已在固件中重写。

问题3:过去是否有报告说过上述情况、LPM3期间的电流消耗仅在某些电路板上变得异常?

我们目前正在通过将 JTAG 连接到客户电路板来调查此问题。 由于封装类型为 TSSOP (DGG)、因此我们没有目标板、很难确定问题是否与客户的板有关。 如果您能向我提供有关类似案例的一些信息、并就我应该检查的内容提供建议、我将不胜感激。

此致、
还不错