This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F247:大规模生产刻录软件

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F247, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1132179/msp430f247-mass-production-burn-software

器件型号:MSP430F247
主题中讨论的其他器件: MSP-GANGMSP-FET430UIFMSP-FETMSP-Flaser

您好、TI 团队、

最近、我们有一款需要大规模生产的产品。 使用的芯片是 MSP430F247。

 您是否有可提供给我们用于在制造人员中刻录程序的大规模生产软件?

顺便说一下、是否可以 使用四个内核线对 MSP430UIF 进行调试?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 生产的 MSP-GANG。

    MSP430UIF 支持 SBW 和 JTAG 接口。 但是、它是旧器件、被 MSP-FET 取代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zrno 是正确的、MSP-GANG 是用于生产的最佳编程器、并且一次最多支持8个目标器件。  

    MSP430F247和 MSP-FET430UIF 都支持4线制 JTAG、但正如 Zrno 所说、该调试器已被 MSP-FET 取代。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 然而、 MSP-FET430UIF 安装在我的 PCB 上、是否有任何合适的软件可以直接刻录到焊接的 PCBA 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会对您在这里的设置感到有点困惑。 您目前是否能够使用 CCS/IAR 或其他选项对器件进行编程、并且只是寻找更好的生产解决方案?

    如果您想尝试 MSP-FET430UIF、它是命令行 、但它应该与  MSP-FET430UIF 兼容。  

    此致、
    Brandon Fisher