This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:CapTIvate 设计中心不能在 Windows 10上打开

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1132407/mspcaptdsnctr-captivate-design-center-does-not-open-on-windows-10

器件型号:MSPCAPTDSNCTR

您好!

几个月前、我在我的计算机上使用了 CapTIvate 设计中心、使用该中心取得了很大的成功。 但是、我最近尝试再次打开它、但它没有在我的 Windows 10 PC 上打开任何内容。 当我最初打开闪屏时、它会将其上拉。 然后,该图标将出现在 Windows 任务栏中。 但是、GUI 不会出现、当我右键单击任务栏图标时、它只会将关闭窗口显示为一个选项。 为什么这不再起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您以前可能会使用两个屏幕、而 GUI 会显示在第二个屏幕上。 然后添加一个屏幕以检查是否可以找到 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我发现该程序是一个后台进程、因此隐藏在其他所有内容之后。 一旦我关闭了我的所有节目并重新打开它们,它就会显示正常。