This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC 波形问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059147/msp430fr6043-adc-waveform-problem

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047

大家好、

美好的一天! 我需要您的帮助来检查我们客户的概念、如下所示。 我已代表客户在这里发布了它。

我将 MSP430FR6043用于水流量计。 管径25mm。 我遇到 ADC 捕获波形问题。

附上超声波传感器数据表供您参考...我将 MSP430FR6043与定制 PCB 搭配使用、电路设计符合 MSP430fr6043数据表。
此 PCB 中加载的评估软件...

e2e.ti.com/.../Water-Meter-Waveform-Sample-1-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../PSC1.0M014085H2AD2_2D00_B0_2D00_EN_2D00_31_2800_N_29005F00_EurekaSmall-_2800_1_2900_.doc

现在,ADC 捕获波形显示了一些偏移,实际流量结果从最大值开始波动,然后从负值开始波动,如水表样本1的波形所示。 PDF、

您能指导我,问题出在哪里?

感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否从客户那里了解到他的设置中的"L"近似值是多少?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/posts/using-ultrasonic-technology-for-flow-measurement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢您的检查和回答。  

    之前我们的客户使用的是90毫米的 Lenight,但在这段时间内没有发现信号。
    因此、它们的长度从90mm 减少到40mm。

    现在、在示例中、传感器到传感器的距离为40mm。
    如果您需要更多信息、请告知我们。 谢谢你。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    下面是我使用的传感器示例。  传感器之间的距离为160mm、这意味着需要108us 才能移动该距离。  为了捕获 ADC 波形、采样必须提前一点开始。  这就是为什么我使用100usec。  客户能否确认他们使用的距离值是否合适?

    根据4cm 的长度、我的计算如下:

    如果他们没有看到与上面显示的 ADC 捕获类似的波形、他们可能需要确认其感应器是否正常工作。  他们使用的是客户硬件还是 USS EVM PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    客户正在 使用定制 PCB、仅具有显示器和 USS 所需组件。他们 通过电容式编程器 i2c 与该板通信。
    由 CapTIvate 编程器完成的通信和编程。

    不过、我们的客户还有另一个问题、  

    1.是否可以将 msp430fr6043用于水表?  根据数据表6043可用于水表、您有何建议?

    2 用于水表的 MSP430FR6043评估软件有哪些限制?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    关于用于水的 MSP430FR6043 EVM、是的、尽管它是针对气体进行设置的。  我认为、它只需对 PCB 进行一些组件更改即可用于水。  让我与我们的 USS 大师一起、向您详细介绍如何实现这一目标以及限制是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如果客户尚未看到有关超声波水表设计和测试的 TI 培训学院、我建议他们查看该培训学院。  它可能有助于回答其中的一些问题。

    他们是否愿意分享他们的原理图供我审阅?  如果是专有的、它们可以仅共享与 MSP430相关的原理图部分、也可以使用私有 E2E 消息进行共享。

    此外、有人告诉我、对于传感器之间 L 较小的配置、使用2MHz 传感器可能会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    下面是一些附加信息。 对于水、我们主要使用 Audiowell。 以下是该链接 https://www.audiowell.com/flowsensorwithpipe.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="114745" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1059147/msp430fr6043-ADC-waveal-probleme/3926493#3926493]'他们是否愿意与我分享原理图以供审核?  [/报价]

    尊敬的 Dennis:  

    谢谢。 我已将原理图发送给您的电子邮件。 请检查。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    设计外观美观。  我唯一需要确认的是、如果 JTAG 编程器能够驱动 nRST 引脚、专用复位控制器也通过1k 隔离电阻连接到该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、 一位同事确认1K 电阻器对于编程期间需要驱动 nRST 引脚的编程器而言可能很麻烦。  他建议让客户尝试将电阻器更改为47k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    请注意、客户 已临时移除 WDOG IC、它会在 USS 等待一读后重置控制器。
    因此、这不是客户的问题、

    他们还可以在电路或软件中做任何其他事情,请告诉我。谢谢

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    那么、客户仍然看到坏的 ADC 波形、对吧?  我看到 ADC 振幅非常大。  让客户降低 GUI 中的增益、如果他们仍在使用20个脉冲、则减至10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    对延误的回应表示歉意。

    这是客户的其他问题。


    根据您的建议,我们正在导入音频传感器和管道模块。
    此外,我们还在 MSP430FR6047上实现了相同的功能。
    希望,其中一个解决方案能够起作用

    同时,您能否检查 USS 评估软件的限制

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不确定客户要求"检查 USS 评估软件的限制"时意味着什么? 如果客户仍在参考 ADC 波形、则软件正常。 问题是机械问题。  我看到、他们将尝试获取音频单元传感器。  如果他们的硬件设置仍有问题、则需要首先使用音频管道来确认其 PCB 设计是否有效、然后下一步是查看其管道/传感器不能正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我们从您那里听说过一段时间、因此我将假定您的客户能够推进他们的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。