This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:MSP-EXP430FR2433演示(OOB)编译错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060285/msp-exp430fr2433-msp-exp430fr2433-demo-oob-compile-error

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

CCS 版本:11.0.0.00012  

MSP-EXP430FR2433

我有一个 MSP-EXP430FR2433、我正在尝试首次使用 CCS 开发微控制器。

当我开箱编译时、我会得到以下6个错误。

"optimization -O4 and speed vs. size set to 0"不能解决问题。

#10010在链接期间遇到错误;"OutOfBox_MSP430FR2433.Out"未生成 OutOfBox_MSP430FR2433 C/C++问题

#10367-D 输出段".TI.persistent"不能将 noinit 段与需要初始化的段混用。

#10099-D 程序不能放入可用存储器中、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 对于"all_FRAM"大小为0x4a95的段、定位失败。  可用存储器范围:

gmake:***[全部]错误2.

gmake[1]:***[OutOfBox_MSP430FR2433.OUT]错误1.

gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    代码超出 FRAM 存储器范围。 将优化级别提高到4。 代码将被构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    我尝试过、但它不起作用。

    结果是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它几乎使用 了4级中的所有 FRAM。

    我的 CCS 版本为 :10.4.0.00006。  但我认为版本不会影响它。 您可以尝试导入新的 OOB 项目并进行构建吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    www.tij.co.jp/.../MSP-EXP430FR2433
    我从上面的 URL 中下载了 MSP-EXP430FR2433软件示例和设计文件(2017年11月6日)、并尝试再次构建。

    它仍然不起作用。

    原因可能是什么?

    FRAM 有问题吗?
    这是我的第一个 MCU 开发、我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 您想尝试使用 MCU、可以从 LED 闪烁等简单示例代码开始。 您可以在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANR8TifPdC5oHpgxyNGfNA__IOGqZri__LATEST&search=2433中找到其他外设示例代码

    OOB 代码是 GUI 的示例代码、更复杂。 建议您从一些简单的示例开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的建议。
    我已经尝试过"BlinkLED_MSP430FR2433"。
    然后我尝试"OutOfBox_MSP430FR2433"并偶然发现了它。
    现在我将离开 OOB 并逐个检查其他外设功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    希望您对 MSP430充满乐趣。 如果您对其他外设有任何疑问、可以发布新的请求单以获取帮助。 此机票将关闭。

    谢谢。