This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:对于 Ad 转换序列通道单次转换、通道的串扰问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059940/msp430f149-for-the-ad-conversion-sequence-channel-single-conversion-the-crosstalk-of-the-channel-issue

器件型号:MSP430F149

大家好、

使用 P60至 P65作为测量通道。  当 P60更改为较大值时、P61外部模拟信号是固定值、P61值增大;当 P65更改为较大值时、P61外部模拟信号是固定值、该值增大。  影响约为0.5%

客户想知道它会受到影响的原因、以及是否有办法解决此问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否提供测试数据和 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    客户已与他们的支持团队一起检查此问题、并发现这是一个常见问题。 客户想知道 TI 是否有更好的解决方案可以降低通道串扰的影响。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我认为串扰是针对客户布局而不是器件中的串扰。 让客户在其他引脚电压增加时通过万用表测试 P61的输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成串扰的最简单方法是将采样/保持时间(SHT0/1)设置得过低、因此采样电容器没有足够的时间进行充电。

    用户指南(SLAU049F)中有一个公式(图17-5)[提示:舍入]。 作为一个快速实验、尝试将 SHT0和/或 SHT1设置为非常大的值、并查看症状是否发生变化。