This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2352:GUI Composer 和 GUI 独立应用程序不工作

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060082/msp430g2352-gui-composer-and-gui-standalone-app-not-working

器件型号:MSP430G2352

您好!

我正在使用  Spy-Bi-Wire 在定制板上对 MSP430G2352进行编程。 我厌倦了使用 GUI Composer、 如果我使用浏览器中的 GUI Composer 上载程序、它将被完美上载、但小工具 根本不起作用、并且 一旦该过程完成、器件就会断开连接。  已尝试使用独立应用程序、启动器应用程序也无法正常工作、启动器也无法运行。 我按照提到的所有步骤 运行启动器应用程序 是否有可用的解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电人、

    您能否提供您看到的内容/确切错误消息的屏幕截图? 当设备断开连接时、您是否看到"硬件未连接"或"正在等待数据"?

    您是否按照 GUI Composer 快速入门指南中有关在浏览器中使用 GUI Composer 的说明进行了操作[链接]?

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对答复迟交表示歉意。 我已附加了从浏览器 GUI 获取的错误消息的屏幕截图。  对于独立应用程序、启动器未打开。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电人、

    感谢您的澄清。 根据 GUI 错误消息、此主题可能更适合 Code Composer Studio 论坛。 我将继续并移动该线程。

    对于未为独立应用程序打开的启动器、此线程指出导致此问题的常见原因是在 guicomposer 文件夹[链接]的路径中存在空白。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="484895" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060082/msp430g2352-Gui-composer-and-gui-industrial-app-not working"]、 如果我很快就使用  了报价程序、但在浏览器上载的过程中没有完全断开、但在上传过程中无法正常运行[引用 Composer 器件]。

    要进行校准- GC 能够对器件进行编程、编程完成后、目标是否断开?

    错误消息看起来像是 GC 正在尝试获取目标状态、但无法获取目标状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 是的、有一个空白区域、我将对其进行更改并重新运行启动器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、GC 能够进行编程、但一旦状态栏达到100%、就会断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="484895" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060082/msp430g2352-Gui-composer-and-gui-standalone -app-not working/3932417#3932417]、但报价一旦达到100%、GC 状态、将立即断开连接、但会立即断开。

    您能否提供已导出的 GC 应用程序?