This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:有源模式电源电流

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060230/msp430fr2433-active-mode-supply-current

器件型号:MSP430FR2433

数据表(SLASE59)的第5.4和5.5节规定了 AM 电源电流。 为什么5.4中的规格不等于5.5节中显示的每 MHz 电流的几倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.5的测试条件与5.4不同、包括高速缓存命中率、这是一个重要因素、您可以看到0%和100%的比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我看到了这个。

    第 5.5节使用的命中率是75%、而不是第5.4节中使用的100%、这是误导性的。

    这些数字不会累加到我身上。 可能是因为5.4使用外部时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在这里进一步解释、以便更清楚地说明数字是如何计算的。 请记住测试条件。

    始终存在一定的电流、该电流可能是线性公式 y = mx_+b 中的 b、这可能是系统的泄漏电流。 现在、为了计算斜率、我们将 IAM 的频率设置为8MHz、将 IAM 的频率设置为1MHz (两者的高速缓存命中率均为75%)、然后我们将差值除以7。 使用5.4中的数字和5.5中的公式、我们可以获得每 MHz 的电源电流。

    1 MHz 8MHz 和功能
    IAM 当前高速缓存0%   504. 2772. Ua
    IAM 当前高速缓存100%   203. 625. Ua
    IAM 当前高速缓存75% 278.25. 1161.75 Ua
    0%值(0.25)+ 100%值(0.75)
    计算值
    (IAM 8 MHz - IAM 1 MHz)/ 7 126.2143. UA/MHz

    需要注意的是、这为您提供了斜率、但也有泄漏电流和75%的高速缓存命中率。

    此致、

    Luke