This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在 LPM3中空闲时、ADC 消耗过多功率

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060630/msp430fr2355-adc-consumes-too-much-power-when-idle-in-lpm3

器件型号:MSP430FR2355

我有一个简单的采样应用、它使用 RTC 中断每~16秒从 LPM3唤醒并读取 ADC 读数。 在永久采样环路之前、我配置 ADC 基准电压/通道等、然后仅在微控制器唤醒时获取 ADC 读数、我不必在每次读取之前重新配置 ADC。  

问题在于、设置 ADC 配置后的电流消耗为几十 mA、即使控制器进入睡眠模式、电流消耗也仍然很高。 我假设进入 LPM3会关闭外设、但我可能缺少一些明显的问题/设置。  

要清除、我需要 RTC 在低功耗期间运行、并且需要保留存储器、以便无法进入其他较低功耗状态。  

有人对我可能遗漏的内容有什么想法、还是向正确的方向指出我?

非常感谢您的参与  

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    10mA 不是 LPM3中的正常电流。 确保您处于 LPM3模式并输出低电平所有未使用的引脚、以降低泄漏电流。

    您可以参考 LPM3示例代码

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、在进入 LPM3之前、我是否必须专门关闭 ADC 的内部 Vref、或者进入 LPM3的过程是否会自动为我关闭?

    谢谢  

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您需要手动关闭 ADC 的内部 VREF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这从我看到的内容中可以理解、谢谢 Allen。