This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:无法将数据写入 EEPROM

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060009/msp430fr6043-cannot-write-data-to-eeprom

器件型号:MSP430FR6043

大家好、

问题:硬件 i2c 中断被写入 EEPROM 数据、当不初始化 MCLK 时钟时、数据可以正常写入、而 在初始化 MCLK 时钟后、数据无法写入。

您能否帮助检查原因是什么? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    这两个波形是什么意思?  它们都是正常波形吗?  建议客户检查 I2C 配置以了解时钟基准和 I2C 速度配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    很抱歉、描述不清楚。 第一个映像是不初始化 MCLK 时钟的情况。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060009/msp430fr6043-can-write-data-ote-to -EEPROM]如果不初始化 MCLK 时钟、数据通常可以写入[/引用]

    第二个映像是在初始化时。

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060009/msp430fr6043-can-write-data-to -EEPROM]初始化 MCLK 时钟后、无法写入数据[引用/引用]。

    好的、我将向客户更新。 谢谢。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户如何初始化其 MCLK? 有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    [引用 userid="415886" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060009/msp430fr6043-can-write-data--to-EEPROM/3921202#3921202"]客户如何初始化 LMCK[引用]

    静态空 hal_system_ClockInit (空)


    FRAMCTL_A_configureWaitStateControl (FRAMCTL_A_ACCESS_TIME_CYCESS_1);
    //将 DCO 频率设置为默认的16MHz
    CS_setDCOFreq (CS_DCORSEL_1、CS_DCOFSEL_4);
    //将外部时钟频率设置为32.768KHz
    cs_setExternalClockSource (32768、0);
    //MCLK 16MHz
    CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_Clock_divider);
    //SMCLK 8MHz
    CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_DCOCLK_SELECT、CS_Clock_divider);

    //ACLK 32.768K
    CS_initClockSignal (CS_ACLK、CS_LFXTCLK_select、CS_Clock_divider);

    //初始化 XT1晶体振荡器
    CS_TurnOnLFXT (CS_LFXT_DRIVE_3);

    void hal_I2cInit (void)


    //配置 B0时钟源 SMLK、RATE、
    EUSCI_B_I2C_initMasterParam param ={0};
    param.selectClockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
    param.i2cClk = CS_getSMCLK ();
    param.datarate = EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_400KBPS;
    //param.byteCounterThreshold = 10;
    param.byteCounterThreshold = 0;
    param.autoSTOPGeneration = EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP;
    //param.autoSTOPGeneration = EUSCI_B_I2C_SEND_STOP_Automatically _ON_BYTECOUNT_T_THRESHOLD;
    //设置主模式
    EUSCI_B_I2C_initMaster (EEPROM_base、param);
    //设置从器件地址
    EUSCI_B_I2C_setSlaveAddress (EEPROM_base、EEPROM_ADDRESS);
    EUSCI_B_I2C_setMode (EEPROM_base、EUSCI_B_I2C_Transmit 写入模式);//μ s

    //启用 B0
    EUSCI_B_I2C_ENABLE (EEPROM_base);

    //清除发送中断,确认中断
    EUSCI_B_I2C_clearInterrupt (EEPROM_base、
    EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0 +
    EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT
    );


    EUSCI_B_I2C_enableInterrupt (EEPROM_base、
    EUSCI_B_I2C_Transmit INTERRUPT0 +
    EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT
    );

    上面是时钟初始化和  I2C 初始化的配置。  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我知道是否有任何反馈?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1060009/msp430fr6043-can-write-data--to-EEPROM/3922401#3922401"] param_microcontrollers[_quote = eUSCI_data_set]

    确保此速率与新的 SMCLK 匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是的、该速率与新 的 SMCLK 匹配、客户已使用 示波器检查波形。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我是否可以知道有关上述问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总线上是否有 NACK? 剂量 EEPROM 确认主器件? 您是否比较了波形以了解与 EEPROM 通信时的不同波形?