This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:A10通道的采样精度

Guru**** 2582295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060436/msp430f5438a-sampling-accuracy-of-a10-channel

器件型号:MSP430F5438A

尊敬的团队:

我的客户想知道 A10通道 ADC 的大致采样误差是多少?

它℃收集温度、温度范围为-30~70 ̊ C。 ℃数据表屏幕截图中的描述是否意味着采样温度的误差为±3 μ V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Green Deng:

    您是否在寻找 ADC 精度或温度传感器精度?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户先问我 ADC 精度、然后问我温度传感器精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    ADC 精度不应受到温度校准的影响。 尽管温度传感器可能会因校准而异、但客户可以根据需要使用自己的校准数据。 ±3是已℃的校准范围、因此85℃的校准实际可能为83 μ s。

    此致、

    Luke