This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:MSP430F5342IRGZT 替代产品

Guru**** 2381460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058813/msp430f5342-msp430f5342irgzt-alternative

器件型号:MSP430F5342

尊敬的 TI 客户支持

安装在低功耗器件上的 MSP430F5342IRGZT MCU 的可用性存在问题。

如果您不了解 TI 处理器系列的详细信息、或许可以帮助您加快搜索最合适的替代产品。

最佳但可能不可行的解决  方案是拥有完全兼容的 MCU、而无需将固件与当前安装 MSP430F5342 MCU 的器件区分开来。

感谢您的支持、

Dennis G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    看起来共享数据表的相同器件目前也没有库存。 如果您可以为我提供一些器件要求(例如 I2C #、SPI #、UART #、ADC 要求)、我可能会帮助您选择可用的替换器件。

    在选择相似器 件时、可以帮助用户的其他一些地方是查看器件的系列用户指南、因为它们在功能上往往是相似的器件。

    另一个位置位于 我们的 MSP 产品页面上。 在这里、您可以根据自己的要求筛选出器件。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    MSP 产品页面是筛选所需 MCU 要求的好方法、感谢您分享信息。

    由于需要 MCU 引脚对引脚兼容、我只需设置以下滤波器:

    • TI 库存:>=1.
    • 引脚数:=48
    • 非易失性存储器:>= 128 [kB]

    在不详细介绍其他滤波器的情况下、结果是目前库存中符合这些标准的 MCU 仅是 MSP430FR599x 的一部分

     MSP430FR599x 的48引脚 RGZ 封装引脚分配 与所需 的 MSP430F534x 不同。

    MSP430F5342IRGZT   引脚对引脚兼容的 MCU 目前似乎不可用。

    此致、

    Dennis G.