This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:CAN 通信问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060371/msp430fr2433-can-communication-issue

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

大家好、

问题:MSP430FR2433内部没有具有 CAN 通信功能的控制器。 客户想知道是否有必要设计一个用于 CAN 通信的控制器模块 IC 和外部 CAN 收发器? 您能否为 CAN 通信的控制模块推荐 IC?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    客户可以找到具有集成收发器的 CAN 控制器、例如 TCAN4550

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    谢谢。 客户还想知道是否有一个控制器主要以3.3V 电压运行并与之通信  430。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您可以向 CAN 收发器团队寻求更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    注意并感谢您的帮助!

    此致、

    樱桃