This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:擦除受保护的存储器后、EMDC GUI 未检测到 MSP430I2041板。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S, UNIFLASH, MSP430I2041, MSP430I2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060080/msp430i2041-msp430i2041-board-not-detected-by-emdc-gui-after-erasing-the-protected-memory

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040SUNIFLASHMSP430I2031

为了解决当前存在的问题(校准问题)、我想擦除闪存存储器内的校准值。 因此、我更改了调试中的擦除设置、如下面的屏幕截图图像所示。

将此设置更改一次后、EMDC GUI 不会检测到我的板。

其余正常程序已上传并正常工作、但这种情况除外。 请尽快就此为我提供帮助。 如果我需要再次升级固件、请为我提供相同的链接和十六进制代码

提前感谢

Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    您是否能够在 CCS 上对器件进行编程?  

    • 尝试使用电能测量设计中心下的默认程序对器件进行编程-应为 EVM430-i2040S_SH_1V_1C_50Hz
    • 尝试使用同一文件夹下的.txt 文件对器件进行编程、这应该是十六进制文件。 (使用 UniFlash 刷写十六进制映像是最常用的方法)

    设备是否出现在设备管理器中的任何 COM 端口上?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke

    感谢您的回答。  

    • 在 CCS 上、它适用于正常程序。 我测试了 LED 闪烁程序、它适用于我。
    • 使用 UniFlash 软件上传了 EVM430-i2040S_SH_1C_50Hz 的.txt 文件、并再次更新了 hid 固件。

    是设备管理器上显示设备。 我将附上屏幕截图供您参考

    问题仍然是一样的。 它显示器件已连接、但未同步  

    之前在突出显示的位置显示器件名称、如(MSP430i2041器件)....no、而显示的是未知器件。 我也没有在"结果"选项卡中获取任何数据。

    只有在我更改调试中用于擦除闪存存储器的设置后、才会发生此情况。 请做不必要的事。

    谢谢、此致

    Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、2021年9月12日、我尝试通过执行下面提到的所有操作来解决这个问题、

    1.我卸载了所有软件(EMDC、CCS)和驱动程序、并再次安装。

    2.从新笔记本电脑开始尝试所有操作,再次交叉检查错误。

    相同的状态、正常程序工作正常、但当我在 EMDC GUI 上连接 HID/MSP 时、它会显示已连接相同的未知器件。  

    毫无疑问、MSP430i2041器件是否有任何特殊固件可用于实现 EVM? 由于我更改了擦除设置、我对此有疑问。

    我的开发板不是仅在执行上图中给出的更改后才与 EMDC 通信。  

    需要有关此方面的帮助。 做不必要的事。

    谢谢、此致

    Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    受保护的信息存储器包含 TLV 校准数据。 这会对各种模块以及 DCO 校准产生影响。 这些校准通常在生产过程中完成、擦除会显著阻碍器件工作。  

    这可能是 EMDC 无法识别器件的原因。 它是否是唯一无法识别设备的问题? 我想您仍然可以从 EMDC 获取代码并对器件进行编程。 虽然器件很可能无法按预期工作、因为所有校准数据都被擦除。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回答。

    此问题是否有任何解决方案?

    未来、由于我们计划批量生产、因此我们将仅购买 MSP430I2031 IC、而不是 EVM 板。 那么、我们当时必须对 TLV 校准数据做些什么呢?

    是否存在为相同的器件提供十六进制文件的任何可能性、以便我将其保险丝并检查电路板。

    谢谢、此致

    Murugan