This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:无法使 MSP430FR2512IPW16R 上的 LPM4正常工作以实现4uA 的电流消耗

Guru**** 2814865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060638/msp430fr2512-cannot-get-the-lpm4-on-msp430fr2512ipw16r-to-work-properly-to-achieve-4-ua-current-draw

器件型号:MSP430FR2512

您好!

我将 MSP430FR2512IPW16R 用于双自触摸按钮解决方案(附有原理图)。每个按钮都应该是 WOT,我已经根据 WOP 建议 pdf (附后)编辑了从设计中心生成的代码。

 e2e.ti.com/.../1614.WOP_5F00_Proposal.pdf

但是、我似乎无法使用 LPM4达到承诺的4uA、仅达到17-20uA。

这里可能有什么问题?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您可以使用此示例代码来评估 LPM 模式功耗。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APO0oEh34Olq8HyoosAWwA__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、但如果我必须这么做、设计中心能够生成源代码的目的是什么?

    生成的源代码应该不起作用? 当然需要一些引脚多路复用。

     

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到罪犯,我没有禁用 CAPT_UserConfig.h 中的通信。 这样做时、我现在有~2uA、大多数 def 足够接近目标值。 更多的优化会降低性能。 如果在设计中心有一条注释提到这一点、就会很好、类似于在 LPM3期间 UART 无法运行。