This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:运算放大器和 CTSD16示例设计

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060167/msp430fg6626-opamp-ctsd16-example-design

器件型号:MSP430FG6626

您好!  

如果 GSWx 位设置为1、共享 GPIO 引脚是否不可用?

例如、当 GSW0设置为1时、能否使用 P7.6/CB10/AD3+/G1SW0端口作为 P7.6

根据用户指南、如果接地开关输出与数字 I/O 端口共享、则会自动禁用数字 I/O 端口。

运算放大器用于客户的应用、它仅使用负输入信号。

在这种情况下、正信号是如何连接的?

我想获取一个使用 OPAMP 和 CTSD16的示例电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于有关接地开关功能的查询、如果启用了该功能、您将无法利用关联的引脚、因为 TAT 连接的所有方面都强制连接到 AVSS。 有关该特定引脚的更多信息、请参阅数据表中表9-32中的注4。  

    OA 的配置方式由用户决定。 有关整个信号链(OA/CTSD16/DAC)的所有可用内部和外部连接、请参阅数据表中的图9-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我根据您的指南检查了数据表中的引脚配置。

    但我无法找到有关 OPAMP 输入通道的功能。  

    启用 OPAMP 后、能否使用与 OPAMP 输入共享的 GPIO?

    我无法在表中找到信息。

    当 OAM 设置为1时、PSW 和 NSW 关闭。

    我想知道当 PSW 关闭时 GPIO 是否不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于该引脚的 PxSEL.x 设置。 该寄存器控制引脚上可与 MCU 外部交互的功能。 在引脚功能表的注释中可以看到一些例外情况。 对于引脚6.2、如果 P6SEL.2 = 0、则为 GPIO 功能。