This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-ISO:使用 CapTIvate ISO 时、无法与设计中心进行通信

Guru**** 2872600 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430F5528, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060085/captivate-iso-no-communication-with-the-design-center-when-using-captivate-iso

器件型号:CAPTIVATE-ISO
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633MSP430F5528CAPTIVATE-PGMR

大家好、

我将 CapTIvate 开发套件与 MSP430FR2633搭配使用。 由于我希望将来使用电池运行电路板、并且仍然从设计中心读取值、因此我想使用 CAPTIVATE-ISO 电路板。 遗憾的是、一旦我插入电路板、通信就不再工作。 插入 ISO 板后、我也无法再使用开发板、因此 LED 不会发出确认信息、扫描过程也不再运行。 我是否必须进行任何其他设置或设置任何跳线?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    请参阅《CapTIvate 技术指南 》、CAPTIVATE-ISO。

    CAPTIVATE-ISO PCB 提供接地和电源隔离。  这意味着您需要为 CAPTIVATE-ISO PCB 的"目标"侧供电。  "目标"侧所需的最小电压为2.7V。  这是其中一个 ISO 器件上的最小工作电压。

    如果您有此设置,但仍然看不到通信,您是否正在使用 UART 或 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我已应用3.3V 电源。 通信通过 I2C 进行。 值得注意的是、一旦我插入 ISO 板、通过开发板上的 LED 进行检测的输出就不再工作。 或者、"扫描 LED"不再闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这表示 CAPTIVATE-PGMR 上的 HID 桥(MSP430F5528)可能不响应来自目标的 IRQ。  假设您正在使用 CapTIvate 设计中心、在连接硬件后、尝试断开连接、然后重新连接通信、并确保已选择 BULK_I2C。

    如果不起作用、如果您有示波器或逻辑探头、请尝试连接到 ISO PCB CAPTIVATE-PGMR 侧的 SDA、SCL 和 IRQ 引脚、并验证您是否看到隔离信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    不幸的是、我目前没有这些 PCB 中的一个、但我今天稍后将进入办公室、连接一个、并尝试查看我是否有类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我的 MSP430板有缺陷。 我有一个新电路板、它在那里工作。 我无法这么说。 非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    好的、很高兴听到您解决了这个问题。  是否要更换 MSP430板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dennis、是的、我将首先更换 MSP 板。 我将暂时将故障定位置于后燃烧器上、并使用新电路板进行进一步测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    好的、现在我将此帖子标记为已解决。