This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:在 EMDC GUI 中正确输出-在将代码导入到 CCS IDE 之后、它不会出现。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059652/msp430i2041-output-properly-coming-in-emdc-gui--after-importing-the-code-to-ccs-ide-its-not-coming

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:EVM430-I2040S

如果我上传 EVM430-i2040S_SH_1C_50Hz 示例程序已给出的.txt 文件、则说明该文件正常工作。 当我从示例生成代码并通过 CCS Studio IDE 上载代码时、输出不正确。 除了计量器件、我们还希望为项目编写更多代码。 因此、我需要毫无错误地获取源代码。 我将附加图片供您参考。  

工作映像、上载示例.txt 文件时、下载代码并从 IDE 编译后、结果将变为

需要有关此方面的帮助。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到2之间的校准数不同、这可能是差异的原因。 这 是电能测量中心校准部分。 如果要进行比较、您应该也能够在这两个上看到校准。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您的支持。 我已校准从 EMDC GUI 生成的代码。 我获得了完美的电压、但电流参数仍然存在问题。

    我使用的是60W 灯泡、约为0.260安培、但我得到的是0.112安培。 我随附下面的屏幕截图。  

    是否还有其他可能解决此问题。

    谢谢、此致

    Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugan、

    根据您的系统、您可能需要调整其中的一些校准参数。  您是否使用具有默认配置(默认开箱即用配置)的 EVM? 此外、如果您将 EVM 用于 单相和直流嵌入式计量(功率监控器)、本应用手册也会很有用。 它提供了一些有关校准类型的额外详细信息。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luke  

    感谢您的支持

    由于我遇到了 IDE 问题、大家都知道、我已经为此提出了另一个令牌。 I 续 现在就可以处理这个问题了。 如果 EMDC GUI 问题得到解决、那么我将对此进行研究。

    谢谢、此致

    Murugan