This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:通过写入寄存器来执行硬件复位?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058948/msp430g2955-perform-hardware-reset-by-writing-to-register

器件型号:MSP430G2955

我想知道是否有办法使用该微控制器仿真完整的硬件复位/ POR。 我知道较新的 MSP 允许写入特定的寄存器来完成此操作、但我在数据表中找不到旧器件的任何内容。

我们在现场有一些器件通过触发看门狗复位自行复位、但我想仿真电源复位、看看这是否可以解决我们看到的一些问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它无法通过软件方法模拟硬件复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道是否有方法仿真上电复位? 我们看到的问题似乎是某些寄存器或设置未通过看门狗复位方法完全复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 G2955、无法通过软件模拟 POR。

    看门狗将触发 PUC 而不是 POR。  不同寄存器之间的复位条件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这与我所读的内容相匹配、但希望再次检查。 我认为下一个最佳选择是手动清除/设置寄存器、以匹配 POR 上的寄存器。 您是否能够确认这是可行的、或者是否仍有一些寄存器无法被操作以匹配 POR 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为这是手动清除寄存器的权变措施。