This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:使用此器件开发一个红外温度枪、该枪在测量 RS (1500MHz-2.7GHz)时具有非常大的易失性

Guru**** 2525160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060046/msp430f149-use-this-device-to-develop-an-infrared-temperature-gun-that-can-be-very-volatile-when-measuring-rs-1500-mhz-2-7-ghz

器件型号:MSP430F149

大家好、

温度波动对红外传感器的干扰要大得多、客户想知道如何在没有屏蔽的情况下消除干扰。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃