This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:无需 USB 电缆即可为 MSP430FR5969供电

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058956/msp-exp430fr5969-powering-msp430fr5969-without-usb-cable

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

大家好、

我正在使用 MSP430FR5969 Launchpad 为学校设计一个项目。 我为 LaunchPad 提供的程序从传感器获取数据并通过蓝牙进行传输。 我遇到的问题是、在我断开 Launchpad 与计算机的连接并将其连接到外部电源后、它不会打开。 我使用的电源是一个 BoosterPack、它连接到引脚 J4 (VCC)和 J5 (GND)。 我的一个问题是、当您从外部为电路板供电时、插入 USB 时打开的 LED 应该会打开吗?

不管怎样、我已经在网上看到您在给电路板上电时必须将 RST 引脚设置为高电平、我尝试在给 Launchpad 上电时按下按钮、但这也不起作用。 当我们在连接 BoosterPack 时读取 VCC 引脚时、它的读数为3.3V (这是我们所需的值)。 那么、我们最初如何为它加电时是否存在问题? 有什么提示或建议? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在从外部供电时、应移除 Launchpad 到调试器部分的所有跳线、因此 LED 不应亮起。 您还应通过3.3V 引脚供电、而不是通过5V 引脚供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、感谢您的回答。 要清楚一点、您说我应该去掉 USB 连接和 Launchpad 之间的所有跳线? 此外、MSP430上没有3.3V 引脚、仅为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将移除调试器部分中的所有跳线、并通过右下角的跳线供电。 请注意、"Vcc"为3.3V、5V 可能会损坏 MCU、您可能已经这样做了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    如果您看一下电路板的右侧、有一个标有 J1的部分、VCC 有该3.3连接。 调试器块位于该大 JTAG 块旁边、移除这些引脚只是移除调试器、因此它不会在 eZ-FET 部分提供任何内容。 (我们需要这样做、因为如果器件未插入 PC、您不会对其进行编程)。 根据您之前的描述、您只应用了3.3V 电压、因此应该可以。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、本文档也将对 《MSP-EXP430FR5969用户指南》有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您的帮助。 断开 USB 连接后、我能够为电路板通电、但只能在将 VCC 信号跳线连接到 launchpad 上的 RST 引脚之后。 之后、它能够很好地传输数据。 有什么关于这种情况的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 Vcc 和哪个 RST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoosterPack 模块上的 VCC 和 RST (J4和 J5上的引脚1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您应该可以。 BoosterPack 上的 Vcc 应连接到 Vcc:

    但是、图片中引脚旁边的小焊盘让我暂停一下。

    以下是 RST 的连接方式:

    此处为:

    因此、如果您通过 RST 引脚供电、您将通过一个47K 电阻器。 我会断开 Vcc 引脚、看看您是否仍通过 RST 供电。 如果是、请输出 VOM、并在 Vcc 重新连接且 RST 断开的情况下开始探测。