This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:复位期间引脚悬空与电流消耗间的关系

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058935/msp430fr5994-floating-pins-during-reset-vs-current-consumption

器件型号:MSP430FR5994

我的理解是、在复位(复位引脚置位)期间、 LOCKLPM5位被置位、从而使所有输入缓冲器无效。

这意味着在复位期间、悬空引脚永远不会导致电流消耗增加。

请确认。

如果您同意我的上述说明、复位期间的电流消耗应该是多少?

此致

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    首先、复位可能会导致电流增加和减少、具体取决于复位模式之前的模式。 例如、如果 MCU 在复位前在 LPM3.5模式下工作、MCU 可能会重新打开 DCO 和一些其他模块以从 LPM3.5转移到复位模式。 因此、在这种情况下、当进入复位模式时、电流可能会增加。

    其次、如下图所示、电流假设为65uA/MHz、处于主动关闭模式、从复位唤醒的时间可能为300us。

     

    如有其他问题、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心你没有回答我的第一个问题,这也是我的主题。   它涉及复位期间的浮动输入和流耗。  请重试。

    至于复位时内核本身的功耗、最好根据之前的功耗状态来判断。  

    然后、我仅对从断电状态进入的复位功耗感兴趣。  您是否有要共享的号码?

    我对时间安排没有兴趣。  仅限电流。

    感谢你的帮助。