This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPBSL:使用自定义连接器接口通过中间的 MAX3221E 驱动程序使用 UART BSL 脚本程序刷写 MSP432。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059542/mspbsl-flashing-msp432-using-custom-connector-interface-via-max3221e-driver-in-between-with-uart-bsl-scripter

器件型号:MSPBSL
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、 MAX3221E

在我们的项目中、我们有从控制器(MSP432p401R)到 FTDI 芯片的 UART 连接。 我们尝试通过 BSL 应用程序刷写控制器、方法是在 UART 中调用软件、并且已成功测试。

现在、我们通过 MAX3221E 通过另一个 UART 连接从控制器连接到定制连接器。 那么、是否可以通过 BSL 脚本程序进行控制器固件升级、正如我们之前提到的、现在我们在线路之间有一个额外的 RS232驱动程序。 连接上面的连接。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjali、

    我认为这应该是可能的。 这是一个具有类似用例[链接]的线程、其中他们使用应用软件调用 BSL、通过 RS232对 FR59xx 器件进行编程。

    谢谢、

    王国新