This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:CHxOUT 的传输电压范围

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059623/msp430fr6047-transmission-voltage-range-of-chxout

器件型号:MSP430FR6047

您好!

1) 1)请告诉我 CHxOUT 的传输电压范围。

2) 2)是否可以将变速器电压更改为5 ~ 10V 和输出? 或者、如果可能、通过添加 IC、请告诉我。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    1) 1) CHxOUT 上的输出电压等于 PVCC 电压。  

    2) 2)您需要使用外部低噪声放大电路来实现此目的。 确保返回路径(CHxIN)也被调节至其最大电压。 您将通过换能器降低大量电压、因此请考虑这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jace

    [引用 userid="98058" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1059623/msp430fr6047-transmitive-voltage-range-of -chxout/3919840#3919840"]确保将最大电压返回路径(引用为 CHxIN[])作为最大电压返回路径。

    这是否意味 着、如果 CHxIN 电压处于 PVCC  电压范围内、我需要小心谨慎?

    是否有推荐的方法、例如在 CHxOUT 之后将晶体管或运算放大器用作放大器电路? 请告知我们是否有推荐用于 TI 模拟 IC 的产品。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我们目前没有可用的参考电路、但我们看到客户在基于低噪声运算放大器的设计方面取得了成功。