This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:睡眠模式运行

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059115/msp430fr6047-sleep-mode-operation

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 MSP430FR6047超声波水表 IC。 我们想知道 、如果控制器处于睡眠模式、那么 GPIO  引 脚的状态是高电平还是低电平?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    在睡眠(低功耗)模式下、GPIO 引脚保持在其处于活动模式的任何状态。  如果 GPIO 引脚是输出并被驱动为高电平、那么它将在睡眠模式中保持高电平。

    当 CPU 进入低功耗时、根据电平、系统时钟将停止或时钟+ CPU 停止。  IO 引脚和所有其他外设设置不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    我已经听过你的问题,已经有一两天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。