This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:仿真器无法连接到器件

Guru**** 2769535 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, MSP-FET, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059174/msp430f67791-the-emulator-cannot-connect-to-the-device

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETMSP430F6736

大家好、

问题: 使用 FET430UIF 调试 MSP430F1XX 芯片是正常的、但在调试 MSP430F67791 (REV A)时器件从不连接。 仿真软件是 IAR Embedded Workbench IDE (5.60.5)。 常见组件(6.6.4.2867)。 客户想知道原因是什么。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    首先仔细检查原理图中的硬件连接、确保它们有效。 根据  JTAG 连接类型的不同、请参见《MSP 硬件用户指南》中的图2-1和图2-3。  

    除此之外、我希望他们也尝试使用 CCS 或 CCS 云连接到器件。 话虽如此、他们使用的是较旧版本的 IAR 和旧版本的 MSP-FET430UIF 编程器、而 CCS 的最新版本不再支持该编程器。 但它可能起作用。  否则、升级可能是由于 MSP-FET 所致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="98058" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1059174/msp430f67791-the-emulator-cannot -connect-to-the-device/3918815#3918815"]、这些器件已不再支持 UET430IF[引用 UIF]的最新版本、而是旧版 CCS/旧版 CCS[MSP430F]。

    哦、我刚刚尝试使用 MSP-FET430UIF 在 Linux 下使用 CCS 11.0.0.00012调试 MSP430F6736、这是成功的。

    即  MSP-FER430UIF 似乎仍然受最新 CCS 的支持。

     MSP-FET430UIF 仍列在 CCS 11 支持的调试探针列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    首先感谢您的支持! 那么、我是否可以知道我应该向客户发布什么?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、切斯特、  

    旧版本的 MSP 调试器可能仍能正常工作、但我们不再对其进行测试或支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    我的原始回复仍然有效、请选择此路线。