This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:当 ESD 8KV 导通(静电放电)时、重新启动

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059616/msp430f5529-when-esd-8kv-is-on-electrostatic-discharge-restart

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

大家好、

根据5529硬件设计、当 ESD 8KV 开启时、MCU 会根据 IEC60601-1重新启动。 在相同的电路板布局下、MSP430F5510没有问题。 客户想知道5529和5510 MCU 的内部硬件架构是否有差异、需要特别注意什么、或者5529是否不能承受静电放电?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    两个器件的数据表中的 ESD 参数相同。 对于 ESD 测试、这是系统级测试。  这对于这两个电路板来说是不可比拟的。