This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:SPI --乱码字符

Guru**** 2504615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059249/msp430fr59941-spi----garbled-characters

器件型号:MSP430FR59941

大家好、

我们的客户使用 MSP430芯片作为 SPI 主器件将字符传输到 nrf52840芯片(从器件)、但接收到的字符始终在最前面包含一个乱码字符、就像一个三角形。  如何删除此项?

感谢你的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您已经阅读了这两款器件的勘误表。 在任何情况下、如果看不到您的代码、则不建议进行任何补救、尽管我怀疑发送到 SPI 从器件的 CS 信号存在时序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果您正在输出到终端、正如我假设屏幕截图所示、您看到的是正在传输的数据的 ASCII 表示。 您需要使用逻辑分析仪双击 SPI 线路上的实际值、以检查它们是否正常。 最有可能是命令或有效载荷长度字节字段被发送并被馈送至终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢