This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:适用于 msp430fr5994的调试器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058782/msp430fr5994-debugger-for-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

尊敬的先生/女士:

我需要调试器的器件型号和供应商来对 MSP430FR5994进行编程。

建议使用调试器对 MCU 进行编程。

谢谢你

Khushboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../MSP-EXP430FR5994

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khushboo、

    Launchpad Zrno 的链接是 MSP430FR5994 Launchpad、用于轻松评估、其中包含板载 eZ-FET 调试器。 (建议用于测试 MSP430FR5994的功能)

    对于一般编程和调试用途、MSP-FET 是一种常用选项、在使用定制板时非常有用。 (可在每个 MSP430器件上使用)

    对于批量编程、 MSP-GANG 是一个常见选项、与 MSP-FET 类似、但它可以一次对多个器件进行编程。

    有多家供应商可供选择、您可以点击产品页面上的"订购"以查找供应商。 特定于供应商的器件型号各不相同、但 TI 器件型号是器件/工具的名称。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。