This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:电流计量值的持续变化

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059381/msp430i2040-continuous-variation-in-the-current-metering-value

器件型号:MSP430I2040

大家好、  

目前、我已经将 MSP430i2040与驱动器电路连接、以便用相同的方法测量计量值。  

下面是从左到右排列的连接详细信息:

模拟信号---- MSP430i2040 ----驱动器电路---- 负载  

在交流计量期间、我将获得校准后得到的精确电压值。 同样、我也对电流值执行了相同的操作、但对于 电流值、 即使我没有从输入侧进行更改、测量值也会持续变化。 由于其余的所有值都在更改、因此变得不可接受。  

因此、请就此提供建议、以获得恒定和精确的电流值。  

BR  

Gautam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关 ADC 值变化的更多详细信息? 您是否通过万用表测试电流以与 ADC 值进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    我已使用功率分析仪连接了整个电路、因此我将持续监控正在进行的输入功率。 因此、即使我没有从输入侧进行单次更改、假设输入电流在我尝试从 MSP430提取数据时持续为0.37A、它的电流为1.28、1.56、0.57等。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否测试了电流感测电阻的电压? 它是否有任何漂移?因为它是 ADC 的直接信号输入。 我想检查它上是否有噪声。 如果您为 ADC 提供恒定电压、该值是否也有漂移?