This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1121A:推荐的定时晶振 ESR

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058825/msp430f1121a-recommended-timing-crystal-esr

器件型号:MSP430F1121A

你(们)好。

我们目前正在设计一个新电路板、我想知道计时晶体负载电容和 ESR 对 MSP 有何影响。 我一直在阅读数据表、我认为在没有外部电容器的情况下、负载电容应该为6pF、但我无法找到有关建议的 ESR 的更多信息。

具有90k ESR 的计时晶体是否与具有50k ESR 的计时晶体一样工作?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅有关 ESR 和负载电容器的说明。

    "="">晶体振荡器(修订版 D)" href="https://www.ti.com/lit/pdf/slaa322?keyMatch=CRYSTAL">MSP430 32kHz  晶体 振荡器(修订版 D)