This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:对 GPIO 引脚功能有疑问

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1059089/msp430fr6047-doubt-about-gpio-pins-functionality

器件型号:MSP430FR6047

您好、TI 团队、

我们使用 的是 MSP430FR6047超声波水表 IC。 我们想知道 GPIO 引脚的功能。

  1. GPIO 端口引脚通常 是漏极开路还是推挽开路 ?
  2. 我们想知道,如果我们使用任何 GPIO 引脚作为输出引脚,那么是否有内部上拉/下拉的配置?  从上面提到的表中,我们了解到内部上拉/下拉电阻器配置仅用于 PIN 作为 输入 配置,因此您可以消除我们的疑问。 (请参阅随附的参考表)。
  3. GPIO 引脚上提供的内部上拉/下拉电阻器是弱电阻还是强电阻?   

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、如果不配置 GPIO、则默认为 high-z

    2.输入和输出都有上拉/下拉电阻  

    内部电阻约为30K。