This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:同时使用2个 ADC

Guru**** 2523070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058716/msp430fr2355-use-2-adc-at-the-same-time

器件型号:MSP430FR2355

大家好、

使用 P1.1_OA0O;P1.5_OAAO 作为2个 DAC 输出电压、 客户还想 测试 A0、A4、A6三个通道的电压、如何设置它们?

ADC 序列采样只能从 A6中进行到 A0的采样、因此对应于 A1 A5的两个 DAC 输出的电压是否会影响输出? 或者是否有方法对 A0 A4 A6的三个通道进行排序?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 示例代码

    它无法 对通道的部分进行采样序列。 它需要选择开始和结束