This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:MCU 中闪存和信息闪存的最小工作电压

Guru**** 2613315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1058680/msp430f6779a-minimum-operating-voltage-of-flash-memory-and-information-flash-in-the-mcu

器件型号:MSP430F6779A

您好!

我想确认 MCU  MSP430F6779A 中闪存和信息闪存的最小工作电压。

我 需要使用这些信息来设置安全复位电平。

1) 1) MCU MSP430F6779A 中闪存和信息闪存的最低工作电压是多少?

2) 2)复位电平2.16V (SVSHRVL = 3)的安全性是否足以满足 1号文件中的最小工作电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.8V 是 F5xx/6xx 的最小工作电压。 包括闪存操作(在主段、信息段或 BSL 段上、等等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的介绍