This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:气泡对流量测量的影响

Guru**** 2391125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1064414/msp430fr6047-the-effect-of-air-bubbles-on-flow-measurement

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

问题: 换能器 A (进水)和 B (进水回水);如果将 A 连接到小气泡上、下游和反向电流的回波幅度是否存在显著差异?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    换能器上的小气泡不会导致信号差异过大。 除非气泡足够大、足以覆盖整个换能器表面。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    谢谢! 今天、我只是听到客户的反馈。

    如果气泡覆盖  了传感器的整个表面、它将报告为空?  如果连接了小气泡、是否会导致下游电流和反向电流的飞行时间出现较大偏差? 例如,在静态级别将出现大型流量的错误映像。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1064414/msp430fr6047-the-effect-of air-boose-on-flow-measurement/3957813]  如果整个传感器表面都是空的、则会引用整个气泡报告[?]

    报告"在 UPS 和 DNS 通道上未检测到信号"的可能性最大

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1064414/msp430fr6047-the-effect-of-airbubs-on-flow-measurement/3957813#3957813、如果两种情况下的下的较大飞行时间差都存在反向、则会导致下行电流过大?] 例如,在静态级别将出现大型流量的错误映像。

    这可能会导致循环滑动。 在这种情况下、客户需要先筛选出这些不良数据、然后再计算流速。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cash、

    [引用 userid="278451" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/MSP-low-power-microcontroller-forum/1064414/msp430fr6047-the-effice-of air-boose-on-flow-measurement/3957900[#3957900]可能会导致循环错误。

    如何 判断他们是否输入了循环单据、在这种状态下、totalTOF_UPS 或 totalTOF_DNS 与正常状态之间有何区别?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道关于最后一个回复是否有任何更新? 谢谢。

    此致、  

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

     循环滑动意味着计算出的飞行时间与实际飞行时间大约一个周期缺失。 一个周期取决于传感器的频率。 如果传感器为1MHz、则一个周期为1us。

    此致、

    现金 Hao