This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:如何购买较旧版本的 MSP-FET

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR5992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1065128/msp-fet-how-to-purchase-older-versions-of-msp-fets

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5992

各位专家、您好!

您能告诉我如何购买 MSP-FET 的旧版本(第一代:序列号以小于"17"的开头)吗?

我的客户正在考虑使用 MSP430FR5992、但需要较旧版本的 MSP-FET、因为他使用的是 V6.40.1之前的 IAR。

以下组合将是理想的选择。

  • 开发工具:IAR (V6.40.1或更早版本)
  • 仿真器:MSP-FET (第1代:序列号以小于"17"的开头)
  • 目标器件:MSP430FR5992

我知道、如果他们想要使用最新的 MSP-FET、则需要至少使用 V7或更高版本的 IAR。
e2e.ti.com/.../faq-msp-fet-solution-using-newer-msp-fets-with-older-ccs-or-iar-versions

如果您知道我可以联系购买有关旧 MSP-FET 可用性的联系人、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们现在还没有生产旧版本的 MSP-FET。  

    嗯、 尝试在二手市场中找到一个较旧版本的 MSP-FET 是我可以想到的一件事。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的回答。 谢谢、我理解了。

    此致、
    还不错