This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6426:备份存储器保留需要活动的 RTC 运行时间

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133359/msp430fg6426-do-backup-memory-retention-need-active-rtc-running-mandatorily

器件型号:MSP430FG6426

大家好、

我们有一个用例、在该用例中、即使在断电期间、也需要在备用 RAM 存储器中保留少量字节的数据。

我在 VBAT 端子中使用了一个3V 电池(VBAK 未使用-打开)并且未安装 XT1 32kHz 晶振、这意味着我根本不需要 RTC 功能。

在这种情况下、我在断电期间看不到备用存储器被保留、在完全断电后、它始终读取为0。

我的问题是、

- VBAK 引脚是否真的需要在这里有超级电容器,尽管 VBAT 是由3V 恒定备用电池供电的?

-是否要求 XT1在32kHz 频率下运行 RTC 模块,以便即使在断电时也能激活备用存储器?

这是我的寄存器设置在运行时的样子(如果有用)

谢谢

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    同时、我进行了一些实验并使其正常工作。

    我必须将这个位 LOCKBAK 切换为0、然后将一些数据写入到备份存储器中、即使在断电时、这些数据也会被恢复。

    文档中的说明讨论了如何将该位用于 RTC 处理、但我发现很难解释该位对备份存储器有影响。 不确定我是否阅读了这些文档、但对我来说、这些信息并不能直接理解 LOCKBAK 和内存备份系统之间的关系。